This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:低功耗模式问题

Guru**** 2518850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222654/bq25703a-low-power-mode-questions

器件型号:BQ25703A

大家好、

我们希望将充电器保持在低功耗模式 、以更大限度地降低 Iq。 当此芯片处于低功耗模式时、是否有关于充电的任何问题?

当系统打开时、电池充电器 EN_LWPWR = 0、禁用低功耗模式以使用 ADC 功能。 当系统关闭时、EN_LWPWR = 1、进入低功耗模式。 担心的是、如果在系统处于关闭状态时连接充电器、这意味着电池充电器处于低功耗模式。

在低功耗模式下、电池充电器是否会检测到过压和过流? 该应用目前不使用 PROCHOT。  

希望听到您对该方法的任何总体顾虑的想法。  

谢谢。

卡梅伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    低功率模式仅适用于仅电池配置。 当插入适配器时、无论 EN_LWPWR 位如何、低功耗模式都会被禁用。 我希望这可以回答您的问题。

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jacob!

    器件如何知道适配器何时插入? 当 VBUS 升至3.5V 以上时、会出现这种情况吗?