请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 主题中讨论的其他器件:TPS25750、TUSB322、 BQ25792
您好、E2E 专家!
你好。
我需要有关元件选择的帮助。
我有一款产品需要电池充电器和控制器 IC。 它需要能够处理电源和数据管理、我们需要能够从中获取充电状态。 我们使用 USB-C 和快速充电进行充电。 因此、它需要与 USB 兼容、并且也不能是球栅阵列。
我已经研究了很多 IC、但它们似乎没有处理类型 C、它们没有 CC 引脚。
哦、我们将使用 I2C 进行通信。
我需要它来为3.7V 单节锂聚合物电池充电。
这是我们要替换的原理图部分:

该模块应使用来自 USB-C 的充电为单节锂聚合物电池充电。 该模块不具有 PD 充电功能、我们需要一个具有该功能的模块。 即使我们需要2个 IC 来实现相同的功能、也没关系。
此致、
CSC