This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:替代 IC

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222490/bq25895-replacement-ic

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件:TPS25750、TUSB322、 BQ25792

您好、E2E 专家!

你好。

我需要有关元件选择的帮助。

我有一款产品需要电池充电器和控制器 IC。 它需要能够处理电源和数据管理、我们需要能够从中获取充电状态。 我们使用 USB-C 和快速充电进行充电。 因此、它需要与 USB 兼容、并且也不能是球栅阵列。

我已经研究了很多 IC、但它们似乎没有处理类型 C、它们没有 CC 引脚。

哦、我们将使用 I2C 进行通信。

我需要它来为3.7V 单节锂聚合物电池充电。

这是我们要替换的原理图部分:

该模块应使用来自 USB-C 的充电为单节锂聚合物电池充电。 该模块不具有 PD 充电功能、我们需要一个具有该功能的模块。 即使我们需要2个 IC 来实现相同的功能、也没关系。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、  

    TI 电池充电器组当前没有与 USB-C 端口通信的充电器。 需要 TUSB322等通信芯片或 TPS25750等端口控制器。  

    对于充电器 IC、客户希望运行的最大输入电压和充电电流是多少? 如果他们需要器件能够在 USB PD 最大可用电压20V 下工作、那么我们没有可工作的单节电池降压充电器。 如果需要20V 输入、则 BQ25792等降压/升压充电器似乎是最佳选择。  

    此致、

    加勒特