根据数据表、该器件具有低功耗模式、当我们要求元件转换为"省电模式"时、该模式未正确激活。 由于它没有正确触发、我们确实具有正常消耗、并且对于我们的应用来说、它过高。
我们确实有一个电池(连接到小型太阳能电池板)、如果此组件不切换、它将完全耗尽。
我们需要您的支持、因为有关该主题的信息非常少。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Brigitte:
正如我在上一个评论中所说的,我们有正常工作的 PCB,44,440 680 mA - 46,PCB 500 mA (唤醒消耗)和0.450 - 0,PCB (睡眠消耗 670 mA )和其他不能正常工作的,运行在45,610 - 860 mA (唤醒消耗)和18,930- 19,PCB (睡眠消耗)。 在此输出电流下、由于 TPS63060不能正确触发、因此电池电量已完全耗尽。
此致、
马克