This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:组件不能进入"节电模式"

Guru**** 2560410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220129/tps63060-the-component-doesn-t-enter-into-power-save-mode

器件型号:TPS63060

根据数据表、该器件具有低功耗模式、当我们要求元件转换为"省电模式"时、该模式未正确激活。 由于它没有正确触发、我们确实具有正常消耗、并且对于我们的应用来说、它过高。

我们确实有一个电池(连接到小型太阳能电池板)、如果此组件不切换、它将完全耗尽。
我们需要您的支持、因为有关该主题的信息非常少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    我的同事 Tao 明天会检查并向您提供反馈。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    您能否在此处分享您的原理图?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    这是 TPS63060工作电源的原理图。 我希望这能帮助您解决这个问题。

    此致、

    Marce2e.ti.com/.../NIMBUS_5F00_EMISSOR_2D00_V5.0.SchDoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    原理图良好、当负载足够轻时、器件应在省电模式下工作。

    您知道实际输出电流是多少?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    我们做了一些关于输出电流的证明、并且我们得到了两个不同的结果: 工作正常的那些运行在44,440 - 46, 680 mA (唤醒消耗)和0450 - 0, 500 mA (睡眠消耗)和其他,不工作正常,运行在45,610 - 48, 860 mA   (唤醒消耗)和19,670 - 18, 930 mA (睡眠消耗)。

    此致、

    马克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc、您好!

    在这些情况下、您的输出电流有多大?

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte:

    正如我在上一个评论中所说的,我们有正常工作的 PCB,44,440 680 mA - 46,PCB 500 mA (唤醒消耗)和0.450 - 0,PCB (睡眠消耗 670 mA )和其他不能正常工作的,运行在45,610 - 860 mA (唤醒消耗)和18,930- 19,PCB (睡眠消耗)。 在此输出电流下、由于 TPS63060不能正确触发、因此电池电量已完全耗尽。

    此致、

    马克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc、您好!

    我希望您提到的电流就是电池输出的电流、对吧?

    我需要知道从转换器 TPS63060流出的电流、以便了解器件是否能够进入省电模式。

    此致、
    布里吉特