主题中讨论的其他器件: UCC28950
我有一个使用 UCC28951的350VDC 至28VDC 转换器、该转换器的开关频率为500kHz。 OUTA 和 OUTB 在500kHz 下切换、而 OUTC 和 OUTD 在250kHz 下切换。 在两个电路板上确认了这一点。
我已分别为 UCC28951进行供电、但板上其他任何组件都未启动、并获得相同的结果。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一个使用 UCC28951的350VDC 至28VDC 转换器、该转换器的开关频率为500kHz。 OUTA 和 OUTB 在500kHz 下切换、而 OUTC 和 OUTD 在250kHz 下切换。 在两个电路板上确认了这一点。
我已分别为 UCC28951进行供电、但板上其他任何组件都未启动、并获得相同的结果。
您好!
我想多了一点。 有一种情况可能会使 C 和 D 输出看起来它们以一半的频率工作。 如果电压环路突然产生零占空比需求、则会导致 C 和 D 脉冲相移180度。 它会使脉冲看起来是两倍、并以一半的开关频率运行。
以下链接将带您进入讨论 UCC28950此行为的主题。 UCC28951的参数与 UCC28950相同。 该线程应帮助您了解通过 UCC28951看到的行为。
此致、