This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:OUTA 和 OUTB 在开关频率下进行切换、OUTC 和 OUTD 在开关频率的一半处进行切换

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220851/ucc28951-outa-and-outb-toggle-at-the-switching-frequency-outc-and-outd-toggle-at-half-of-the-switching-frequency

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC28950

我有一个使用 UCC28951的350VDC 至28VDC 转换器、该转换器的开关频率为500kHz。 OUTA 和 OUTB 在500kHz 下切换、而 OUTC 和 OUTD 在250kHz 下切换。 在两个电路板上确认了这一点。

我已分别为 UCC28951进行供电、但板上其他任何组件都未启动、并获得相同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能仔细检查一下吗?   

    输出 A-D 应以相同频率和50%占空比运行。   OUT C 和 D 会相移以实现占空比。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在两个单独的板上进行了仔细检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能分享 一个我可以回顾的原理图吗?

    您能否也 在同一示波器图上删除 A 和 C 波形、同时将 CS 和 SS 全部删除。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图如下:e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE6.pdf

    e2e.ti.com/.../UCC28951-waveforms.stp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试以250kHz 的频率运行此电路、R112 = 22.1K、A、B、C、D 输出是正确的、250kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、您好!  

    Mike 离岗了几天。  让我看看是否能在此设备上找到其他专家来为您提供帮助。
    请验证500kHz 是您预计所有输出的开关频率。

    顺便说一下、我们不熟悉.stp 文件。  请您重新发送嵌入在 Excel 电子表格中的波形吗?

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将发送更新的文件、但必须在星期一进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 CSV 格式的文件。 Z:\60XXXX 电气配件\600395 -有源前端预充电板\设计文件\谐振28V convertere2e.ti.com/.../UCC28951-A-output-to-C-output.csve2e.ti.com/.../UCC28951-B-output-to-D-output.csve2e.ti.com/.../UCC28951-A-output-to-SS.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    重新发送波形。  我看不到他们在. CSV 文件。  您应该能够直接将示波器图发布到 e2e 主题中。

    您能否也 在同一示波器图上删除 A 和 C 波形、同时将 CS 和 SS 全部删除。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想多了一点。  有一种情况可能会使 C 和 D 输出看起来它们以一半的频率工作。  如果电压环路突然产生零占空比需求、则会导致 C 和 D 脉冲相移180度。  它会使脉冲看起来是两倍、并以一半的开关频率运行。

    以下链接将带您进入讨论 UCC28950此行为的主题。  UCC28951的参数与 UCC28950相同。   该线程应帮助您了解通过 UCC28951看到的行为。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121361/ucc28950-irregular-c-d-drive-output

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 DELAB 和 DELCD 电阻器减少到13.7K、这似乎解决了问题。 电路板负载非常轻、这似乎与您引用的线程相关。 谢谢。