This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:切换导通时间要求

Guru**** 2386000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222037/tps54360-switch-on-time-requirement

器件型号:TPS54360

我们已经为2A 负载设计了此降压转换器。 在大约50%负载时、我们会观察到 以下情况。

 设计一布局-

开关的导通时间范围为180nS 至1uS

一个设计两个布局

开关的导通时间可以在180nS 至270nS 之间变化

这里有两个问题

问题1:

设计一的工作原理或预期使用寿命是否存在任何问题?

问题2:

两种版本中的哪一种更适合性能和寿命

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    能否提供您想要比较的原理图和两种布局?

    有一点我很好奇、您是如何进行布局1的。 如果原理图相同、则两个布局之间的导通时间不会有太大差异。  

    此致、

    理查德