请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54360 我们已经为2A 负载设计了此降压转换器。 在大约50%负载时、我们会观察到 以下情况。
设计一布局-
开关的导通时间范围为180nS 至1uS
一个设计两个布局
开关的导通时间可以在180nS 至270nS 之间变化
这里有两个问题
问题1:
设计一的工作原理或预期使用寿命是否存在任何问题?
问题2:
两种版本中的哪一种更适合性能和寿命
此致、