This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:LM25116

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LM5117, LM25116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222095/lm25116-lm25116

器件型号:LM25116
主题中讨论的其他器件:LM5117,LM5148

您好!  

我们能否 在 CC/CV 模式下使用 LM25116MH/NOPB IC?

在我的设计中、我需要电流和电压控制型 IC、例如 LM5117。 该 LM25116MH/NOPB 是否适用?

 LM25116和 LM5148 IC 之间有何差异? 对于 CC/CV 模式和更好的占空比、哪一种更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramaprasad  

    遗憾的是、LM25116不像 LM5117那样提供电流监控器功能。 如果您想使用 LM25116或 LM5148实现 CCCV、则必须使用外部电路。  

    此外、LM25116不支持 LM5148支持的低压差操作。 如果您对 LM5148有疑问、请创建新帖子。  

    - EL