Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LM5117, LM25116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25116 主题中讨论的其他器件:LM5117,LM5148
您好!
我们能否 在 CC/CV 模式下使用 LM25116MH/NOPB IC?
在我的设计中、我需要电流和电压控制型 IC、例如 LM5117。 该 LM25116MH/NOPB 是否适用?
LM25116和 LM5148 IC 之间有何差异? 对于 CC/CV 模式和更好的占空比、哪一种更好?