This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:UCC28951电流检测

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221763/ucc28951-ucc28951-current-sense

器件型号:UCC28951

您好!

我正在设计2.4kW PSFB 直流/直流转换器。 我使用的是 UCC28951。 我使用了功率级设计过程中提供的 Excel 工具、还使用了那里的补偿网络值。 我已经随附了包含我的所有规格的 Excel 文件。

我很难使转换器保持稳定。 尽管我在电流检测信号中有低通滤波器、但我看到很多噪声。 在没有稳定性问题的情况下、输出电流不能超过10A。 在空载时也是一样的。 该问题变得更加明显、输入电压的增加就越多。

这些是我的测量值。  

黄色:输出电压

浅蓝色:变压器初级侧的电压

红色:其中一个开关的漏源电压

绿色:栅源电压

黄色:电流检测引脚

深蓝色:变压器初级侧的电流。

 e2e.ti.com/.../Excel-tool.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、  

    感谢您关注 UCC28951 PSFB 控制器。

    您的问题已转给了 UCC28951的专家、但由于时间接近美国周末、您可能要到下周才会收到回复。

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    感谢您在 UCC28951上提出查询。

    从计算中可以看出、唯一的问题是您使用的是1320uF 的小尺寸输出电容器、而建议的3400uF 电容器。

    匝数比可能需要进行一些调整、因为它似乎在最小输入电压下超出了占空比限制。

    从下面的波形可以看出、输入电流波形的斜率似乎因其缓慢转换而有所不同。 我们需要检查 OUTC 和 OUTD 信号以及 CS 引脚信号。 需要对编程的延迟进行验证。

    是否使用隔直流电容器? 如果存在、请将其删除。

    另请将 SS 引脚与 CS 信号一同检查、以查看信号是否达到 ILIM 限值。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish:

    感谢您的回复和意见。

    至于输出电容、我将其用于电池充电应用、这就是我选择较低值的原因。

    关于最小匝数比、我在300V 时进行了检查、结果不是问题。 不稳定性问题发生在较高电压下。 输入电压增加得越多、问题就越突出。

    我检查了编程的延迟、它们是正确的。

    我没有使用直流阻断电容器、因为我使用的是峰值电流模式控制。

    我将电压从0V 增加到400V。转换器在大约300V 时开始调节。如果没有负载、转换器在大约350V 时将变得不稳定。如果有负载(10A)、我可以达到400V、 但当我尝试增大负载时、转换器会变得不稳定。

    是否有办法检查问题是否主要来自补偿网络、还是来自其他来源?

    此致

    艾哈迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    感谢您的答复并澄清了有关电容器和匝数比的问题。 现在应该没问题。

    但我对延迟或 PWM 开关感应仍然不大信服、因为我认为它可能会受到 CS 信号噪声的影响。 下图显示了区域1、2和3。 在区域2中、我们预计在区域2之后、由于在死区时间后(B 和 C 导通) OUTB 导通、电感器电流会出现急剧瞬态。 同样在区域1中、底部或顶部两个开关处于打开状态、我们预计变压器电流的斜率将下降一、如果不是至少恒定的话。 这就是怀疑变压器电流波形的原因。 我建议探测所有栅极信号以及 CS 和变压器初级电流波形(确保 OUTA-OUTD 信号符合数据表)。 其次、请尝试在次级侧运行二极管整流、现在使 OUT/OUTF 保持开路。  

    请告知我们您的观察结果。

    此致、

    哈里什