This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40428:有关 TPS40428的问题

Guru**** 2502955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205124/tps40428-questions-about-the-tps40428

器件型号:TPS40428

我在设计中使用 TPS40428、并有一些问题。

  1. 我在数据表的任何地方都找不到它明确表示在两相模式下工作(使用推荐的功率级时)时转换器可以提供的最大电流。
  2. 数据表显示电流限制默认配置为40A、但测试后电流看起来为30A。
  3. 使用60A 电流工作的转换器的正确方法是什么。 可以配置的最大电流限制为50A。 我发现可以将 IOUT_CAL_GAIN 设置得更高、以便获得更高的电流限制。
  4. 继续前面的问题、可以取消当前限制吗? 我不需要它,它只是令人不安。
  5. 摘要问题-我想在以下条件下使用 TPS40428:
    A.智能功率模式
    B. 60A 输出电流
    C. 0.85V 输出电压
    d.无电流限制
    e.我不想需要用数字方式配置组件、而只能用硬件进行配置。 如果不可能、我想知道配置它的最简单方法。

请注意-当前设计为 attached.e2e.ti.com/.../TPS40428_5F00_RAFAEL.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ohad:

    1、2) TPS40428在采用推荐的 CSD95378B 功率级的两相时可支持的最大电流为60A。每个功率级可支持高达30A 的电流。  

    3) 3)在数据表的第17页、在智能功率模式/使用智能功率级时、 必须将 IOUT_CAL_GAIN 设置为0.5m Ω、而不是5m Ω。  

    具有自适应电压调节(AVS)功能的 TPS40428双路输出、两相、堆叠 PMBus 同步降压无驱动器控制器总线数据表(修订版 A)\

    4) 4)在输出过高且器件将关断的情况下、设置电流限制非常重要。 建议将过流警告(OCW)设置为最大电流的100%(在本例中为60A)、并 由于波动和过冲而将过流保护(OCP)设置为最大电流(在本例中为72A)的120%。  

    5) 5)智能功率模式是该器件的默认模式。 某些组件需要以数字方式进行设置。 例如相位设置、相位配置、保护(过压/欠压、过流)。  

    此致!
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您的回答!  

    非常感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如您所说、我想配置电流限制和电流警告、但这是不可能的。 我正在使用"Fusion Digital Power Designer"软件配置 TPS40428、可配置的最大电流限制为50A。 因此、我们无法将其配置为72A。

    你有什么建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ohad:  

    您可以发送 GUI 的图像吗?  

    您是否无法设置过流警告(OCW)或过流故障(OCF)?

    此致!

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OCW 和 OCF 的两个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ohad:  

    您是否正在使用  CSD95378功率级?

    此致!

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    是的、随附了该方案。  

    此致。  e2e.ti.com/.../7356.TPS40428_5F00_RAFAEL.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ohad:  

    看起来电流 Ovw 和 OVF 受控制器限制。

    此致!
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、TPS40428无法编程到高于50A 的电流?  

    是针对 EVM 还是针对器件本身?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ohad:  
    是器件本身。  
    此致!

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    不过、是针对每个电源轨还是针对总输出电流?

    在使用多相时、大于50A 的剂量可能有多大?  

    此致。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ohad:  

    该值应为每个电压轨。 当数据表显示可堆叠时、一个器件最多只能连接两个相位。 三相和四相需要两个控制器、120A 也是如此。

    此致!
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    我使用的是两相模式、因此该模式应该更高。

    我可以将其最大配置为50A (已测试)、默认值为30A (已测试)。

    我现在该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ohad:  
    控制器本身无法输出超过50A 的电流。 我会建议使用另一个具有更高输出容量的控制器。  
    此致!
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用2相可以支持60A 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ohad:  

    您是否能够测试配置文件并拉取60 A 的负载? OCF/OCP 设置应为每个相位、因此在这种情况下总输出应为60 A。 很抱歉耽误你的时间。  

    此致!

    瑞安