我在设计中使用 TPS40428、并有一些问题。
- 我在数据表的任何地方都找不到它明确表示在两相模式下工作(使用推荐的功率级时)时转换器可以提供的最大电流。
- 数据表显示电流限制默认配置为40A、但测试后电流看起来为30A。
- 使用60A 电流工作的转换器的正确方法是什么。 可以配置的最大电流限制为50A。 我发现可以将 IOUT_CAL_GAIN 设置得更高、以便获得更高的电流限制。
- 继续前面的问题、可以取消当前限制吗? 我不需要它,它只是令人不安。
- 摘要问题-我想在以下条件下使用 TPS40428:
A.智能功率模式
B. 60A 输出电流
C. 0.85V 输出电压
d.无电流限制
e.我不想需要用数字方式配置组件、而只能用硬件进行配置。 如果不可能、我想知道配置它的最简单方法。