This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF2030:容性负载

Guru**** 2524980 points
Other Parts Discussed in Thread: REF2030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220986/ref2030-capacitive-load

器件型号:REF2030

我对  器件 ref2030的容性负载有疑问。 可以将输出电容器设置为88uF、超出数据表指定的最大值10uF。 如果容性负载增加、将会发生什么情况。 控制环路不稳定、输出 电平不稳定还是其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    超过指定的容性负载将导致运行不稳定、因此不建议这样做。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意! 但我仍然需要频率响应图或 单位增益带宽和输出 阻抗信息等更详细的信息、以便能够 评估 稳定性 以额外零进行补偿。   在数据表中找不到所需的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    将 CL 增加到超出数据表建议值会移动器件的极点。  根据 CL 值、极点位置可能会有所不同。 这不在推荐的应用范围内、因此我们不进行测试、也没有数据。

    杰西