请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:REF2030 我对 器件 ref2030的容性负载有疑问。 可以将输出电容器设置为88uF、超出数据表指定的最大值10uF。 如果容性负载增加、将会发生什么情况。 控制环路不稳定、输出 电平不稳定还是其他问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.