This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:LM5148

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221104/lm5148-lm5148

器件型号:LM5148
主题中讨论的其他器件: LM5117

您好!

我们是否可以在 LM5148 IC 中控制(调节)电压和电流?  

LM5148 IC 是否采用电流和电压受控模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramaprasad、

    LM5148本身不支持恒流 CC 输出、但具有峰值电流限制。

    您可以为 CC 操作添加外部电路、请参阅下面的应用手册。

    LM5117实际上更适合 CC/CV 运行。

    https://www.ti.com/lit/an/snva829/snva829.pdf 

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多!

    LM5117是否有替代产品? 因为我们计划使用的输入为15V、输出为13.8V。

    我们需要更好的占空比、此外、LM5117也不能满足该占空比。

    您是否能建议更好地替代具有高占空比的 LM5117?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5117是否有替代产品? 因为我们计划使用输入为15V、输出 为13.8V、输出为20A。

    我们需要更好的占空比。 LM5117不会满足该占空比要求。

    您是否能建议更好地替代具有高占空比的 LM5117?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 LM5148用于图1中所示的外部电路。

    但是、如果您将开关频率降低到150kHz 或更低、LM5117将能够在该占空比下工作。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多