请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5148 主题中讨论的其他器件: LM5117
您好!
我们是否可以在 LM5148 IC 中控制(调节)电压和电流?
LM5148 IC 是否采用电流和电压受控模式?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ramaprasad、
LM5148本身不支持恒流 CC 输出、但具有峰值电流限制。
您可以为 CC 操作添加外部电路、请参阅下面的应用手册。
LM5117实际上更适合 CC/CV 运行。
https://www.ti.com/lit/an/snva829/snva829.pdf
希望这对您有所帮助。
-奥兰多