This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:HO 信号出现问题

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221372/lm5118-problem-with-ho-signal

器件型号:LM5118

您好,早上好
HO 引脚开关信号存在噪声问题。
信号如下所示:

VIN = 24VDC。

VOUT = 12VDC。

开关频率= 100kHz。

我没有输出负载。

这是我的电路、我从 webench 电源设计工具中获取、

提前非常感谢、如果您能帮助我、我将非常高兴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣!

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能否确认上面显示的示波器图来自 HO 信号、而不是 HS。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是 HO 信号 、但我添加负载时该信号很干净、根据数据表、PWM 看起来是应该的。 这是否正常?

    当我将其置于最小输入范围并添加负载后、如果我尝试将其打开、稳压器将无法启动、但如果我做一点延迟、等待稳压器在没有负载的情况下启动、则稳压器会正常工作。
    如何在添加负载后使稳压器在最低输入电压启动、我需要修改什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣!

    您可能会看到开关节点上出现振铃-注意:需要测量 HO 到 HS 的差分。

    请尝试为开关节点添加缓冲器:

    请参阅: (+)电源提示:分七步计算 R-C 缓冲器-电源管理-技术文章- TI E2E 支持论坛

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、是这样吗?

    我将焊接添加 RC 缓冲器、谢谢