请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5118 您好,早上好
HO 引脚开关信号存在噪声问题。
信号如下所示:

VIN = 24VDC。
VOUT = 12VDC。
开关频率= 100kHz。
我没有输出负载。
这是我的电路、我从 webench 电源设计工具中获取、

提前非常感谢、如果您能帮助我、我将非常高兴。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,早上好
HO 引脚开关信号存在噪声问题。
信号如下所示:

VIN = 24VDC。
VOUT = 12VDC。
开关频率= 100kHz。
我没有输出负载。
这是我的电路、我从 webench 电源设计工具中获取、

提前非常感谢、如果您能帮助我、我将非常高兴。
你好,耶稣!
您可能会看到开关节点上出现振铃-注意:需要测量 HO 到 HS 的差分。
请尝试为开关节点添加缓冲器:
请参阅: (+)电源提示:分七步计算 R-C 缓冲器-电源管理-技术文章- TI E2E 支持论坛
此致、
斯特凡