Other Parts Discussed in Thread: PMP20809
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5021 主题中讨论的其他器件:PMP20809
大家好、
你好。 我是代表我们的客户发布此咨询。
"我对该参考设计感兴趣:PMP20809、并对此有疑问。
它专为交流输入电压而设计。 如果我使用直流、我可以移除 L1、D1和 C1吗?
此外、我的系统的最小输入电压为77Vdc;该低输入电压是否会影响此设计的性能?
请帮助提供建议。 感谢您的支持。"
此致、
马尔文