This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:设计帮助-直流输入

Guru**** 2814305 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221036/lm5021-design-help---dc-input

器件型号:LM5021
主题中讨论的其他器件:PMP20809

大家好、  

你好。 我是代表我们的客户发布此咨询。

"我对该参考设计感兴趣:PMP20809、并对此有疑问。

它专为交流输入电压而设计。 如果我使用直流、我可以移除 L1、D1和 C1吗?

此外、我的系统的最小输入电压为77Vdc;该低输入电压是否会影响此设计的性能?

请帮助提供建议。 感谢您的支持。"

此致、  

马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在研究这件事、并将与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    是的、如果您有直流输入、则可以移除 L1、D1和 C1。

    在77Vdc 的输入电压下工作应该可以。