This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 550W 电池充电器的设计

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, UCC21220, PMP30521, UCC28180
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220019/design-of-550w-battery-charger

主题中讨论的其他器件:PMPPMP30521UCC28180、UCC25600 、UCC21220

您好

我们希望设计输出功率为550W 的电池充电器。 在给定规格的情况下、请为我们的应用推荐最佳解决方案。

输入电源:两相:323V - 690VAC

输出:双路输出:15V/20A -用于电池充电的恒流源

               : 15V/15A -汽车负载的接触电压源

最高工作温度:85 C

冷却:对流冷却(无强制空气)

外壳:闭合(IP66级)

正在寻找具有高效率的最佳解决方案。

关于

Rakesh。 P

MB:9020849673

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    TI 电池充电团队没有这方面的解决方案。  我建议搜索 TI 参考设计库的多芯片参考设计

    此致、
    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您的答复。

    我不是在寻找单芯片解决方案。 我浏览过 TI 参考资料、找到了 PMP 30521、它与我们的应用有所匹配。  

    您能否确认此参考设计是否适用于我们的600W 输出功率和输入电压范围?

    关于

    Rakesh。 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    PMP30521无法正常工作、因为它符合您的规格。 需要重新设计功率级、以适应更宽的输入范围以及您所需的扩展功率。

    重新设计过程不是一件微不足道的事情、因此大多数元件都需要重新设计。

    但是、这是可以实现的、并且是进行设计的良好起点。

    谢谢。

    罗伯特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我确认 PMP30521是一个良好的起点、因为它用于 PFC 级 A UCC28180:这是一种 CCM PFC 控制器、适用于高达几千瓦的功率级别。 然而、最大输入交流电压为690VAC、可以提供976V 的整流。 UCC28180通常用于驱动升压拓扑、因此您需要至少1kV 的 Vout。 这意味着、您可以将 PMP30521原理图用于升压拓扑、但需要将 MOSFET 替换为1.2kV 或1.5kV SiC FET、以及使用1.2kV 或1.5kV SiC 二极管。 之后、第二级也必须符合这种高电压要求、因此建议采用具有相同额定电压的 SiC FET。

    一个问题:第一个输出是恒流调节的15V 输出;这是否意味着此输出会为12V 电池充电?

    如果是、那么 Vout 最小值将是10V 或11V、而 Vout 最大值将是14.4V 或15V。 如果是这种情况、我认为谐振 LLC 也适用于该直流/直流转换器、但 UCC25640x 无法承受如此高的电压、因此无法使用。 可能最好的方法是使用 LLC 控制器、例如 UCC25600、它不需要开关节点电压来计算内部延迟时间。 如果您选择 UCC25600、则必须添加高压隔离式驱动器、例如支持高达990Vpeak 的 UCC21220。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    罗伯托