This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:VBAT<3.5V 时 VSYS 低于3.5V

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220822/bq25892-vsys-below-3-5-v-when-vbat-3-5-v

器件型号:BQ25892

大家好、我想使用 BQ25892设计充电电路。 但是、当电池电压降至3.5V 以下时、VSYS 不会调节到3.5V 以上。遗憾的是、VSYS 的电压电平与电池完全相同。  

我在 GPIO 上测量了以下电压电平:

  • QON:2.84V
  • OTG:低电平
  • CE:低
  • PG:连接壁式适配器时为低电平
  • STAT:充电时低电平
  • PSEL:低
  • ILIM:0.143V
  • REGN:4.57V、当连接了壁式适配器时
  • 内部:2.84V

VSYS 低于3.5V 的原因可能是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    只要您的壁式适配器输入未连接、SYS 引脚电压就会与电池的电压电平相同。  BQ25892中的降压转换器必须切换、以便将 VSYS 调节至高于 VSYS_MIN 设置。 VSYS_MIN 默认为3.5V、通过 REG03中的位3-1设置。  

    假设连接了输入电源、当 SYS_MIN 设置更改为比默认值更低的值时、VSYS 将<3.5V。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garret:  

    感谢您的回答。 所以我理解,当 VBAT<3.5V 时,当壁式适配器未连接, VBUS=0V 时,不可能将 VSYS 调节到>3.5V?  

    此致、

    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、  

    您的理解是正确的。  

    此致、

    加勒特