Other Parts Discussed in Thread: BQ25892
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25892 大家好、我想使用 BQ25892设计充电电路。 但是、当电池电压降至3.5V 以下时、VSYS 不会调节到3.5V 以上。遗憾的是、VSYS 的电压电平与电池完全相同。
我在 GPIO 上测量了以下电压电平:
- QON:2.84V
- OTG:低电平
- CE:低
- PG:连接壁式适配器时为低电平
- STAT:充电时低电平
- PSEL:低
- ILIM:0.143V
- REGN:4.57V、当连接了壁式适配器时
- 内部:2.84V

VSYS 低于3.5V 的原因可能是什么?