This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022-Q1:LM5022QDGSTQ1

Guru**** 2814385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220213/lm5022-q1-lm5022qdgstq1

器件型号:LM5022-Q1

您好!  

我们尝试设计了一个升压转换器。  

规范  

最小输入电压- 40V 最大输入电压- 56V。  

输出电压- 72V。  

输出电流- 3.5A。  

根据我们的要求、我们使用 TI webench 进行设计。   

我们按照 Webench 的建议设计了电路和 PCB。 但问题是输出电压与输入电压相同。 例如、对于@48V 的输入电源、输出也为48V。  

我将附上 Webench 设计和我们的电路原理图 https://drive.google.com/file/d/12G2P0QTnLjonFxk91GwlJD6__s3S946Z/view?usp=sharing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jindal、您好!

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能否分享一些更多详细信息和示波器图:

    -开关节点(OUT 引脚)

    -软启动  

    -比较器

    - FB

    - UVLO 状态

    谢谢。

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jindal。

    您能将图像附加到主题而不是谷歌驱动器吗?

    我有访问限制在谷歌驱动。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FBUVLO

    以下是所请求的图像。 很抱歉给您带来不便。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jindal、您好!

    感谢您将图片添加到此处。

    不幸的是、到描述什么是什么的名称的映射丢失了。 您能否也添加这一点?

    ESP。 从左上角插入第二个电压-如何获得负20V 电压? 请重新检查此项。

    第一个示波器图显示了什么信号?

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标准进行配置  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UVLO。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jindal、您好!

    感谢您将图片添加到此处。

    请检查您的 COMP 引脚-出现问题、因为这不可能有+/- 20V 信号

    此致、

     斯特凡