This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1525A:UC1525A

Guru**** 2797315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214022/uc1525a-uc1525a

器件型号:UC1525A

在更新此器件的20引脚版本表面贴装版本的早期设计时、我发现了与16引脚双列直插式封装在器件性能方面的一个小但重要的差异。  

我基本上拥有一个完整的 PCB、该 PCB 没有连接 IC 的输出并且采用12V 实验室电源运行。 在大约100KHz 的振荡器频率下工作时、输出均表现出额外的150nS 脉冲。

所有输入信号看起来都正常。 PWM 放大器是偏置的、因此输出会发生重复。 这基本上是被设置为试验电路板。

仔细搜索后,我偶然发现了这个问题。  

看起来、工程师在20世纪80年代早期决定将所有未使用的引脚都充分旁路至接地。 其中包括被100pF 旁路的振荡器输出引脚。移除电容器后、IC 恢复正常运行。 这令人惊讶、因为该信号直接将输入驱动到应锁存输出并防止双脉冲的触发器。

此外、在该器件的测试数据表中未发现内部振荡器存在差异。 (SLUS191D 2月97日)   

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/uc3525a.pdf

现在、我想知道这两个器件之间有什么区别? 双列直插式封装振荡器输出引脚上的100 pF 电容器没有问题、而20引脚表面贴装封装表现出这种双脉冲。  

至少应将其作为注释添加到数据表中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的详细信息。 "我知道你,我想和你谈谈。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我有一个关于您观察到的双脉冲的简短问题。  

    您是否测试了 博思16引脚和20引脚器件?  您提供的波形是否取自哪个器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形来自20引脚器件。 16引脚器件已在产品中使用多年、具有相同值的元件、因此我不再对16引脚器件进行试验电路板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 D/S 来看、两种封装之间没有差异。 我将在内部回答您的问题。 可能需要一些时间才能找出根本原因、我将暂时关闭该问题、并在收到反馈时及时向您发布问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我获得了有关20个引脚和16个引脚的更多详细信息。

    每个设计人员都认为、这两种封装使用相同的裸片和设计、并且它们通常不会产生双脉冲。 根据前面的消息、您使用试验电路板来测试20引脚、您认为接地不牢固是否可能? 而是电容器会导致去耦问题? 如果可能、您可以制作小型 PCB 并将器件焊接在电路板上、然后进行进一步的测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我说过试验电路板、但它只是一个新的 PCB、我在工作台上借助实验室电源运行、而没有其他连接。 它在底部有一个接地平面。 PCB 上的所有接地引线均小于一英寸长、因此这不是问题。

    SYNC 引脚怎么样? 我应该也让它打开吗? 旧设计将其直接接地。 在这里的问题之一中、它表示应该保持开放状态?  

    我再把它弄得一团糟、看看我能找到什么。 将 PCB 放入成品电源中似乎现在可以正常工作、但需要处理一些稳定性问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的澄清。 SYNC 可以打开。 它是具有高阻抗的输入引脚、连接到接地不会消耗太多电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、电路板在电源中工作并运行。 表面贴装和双列直插式封装 IC 之间确实存在差异。 从而在 osc 上添加100 pF。 到接地的输出引脚会使双脉冲如随附图片中所示、这是可重复的。 任何弹跳接地或事件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新,我把您的评论给 IC 设计师,如果他发现任何有趣的事情,我会告诉你。