请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24133 您好,
我的电路出了问题。
输入电压 VIN=13V、设置3个电池输出。 测得的空载输出电压只有7.4V、在引脚14上测得的电压为3.3V。 请帮我回顾一下电路中的问题、非常感谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我的电路出了问题。
输入电压 VIN=13V、设置3个电池输出。 测得的空载输出电压只有7.4V、在引脚14上测得的电压为3.3V。 请帮我回顾一下电路中的问题、非常感谢

尊敬的 Alon:
STAT 闪烁表示以下故障之一:

我建议检查以下引脚电压是否存在以下故障:
充电暂停:TS 处于以下范围:

充电暂停:由于 ACN=ACP、所以 ACSET > 0V 应该是可以的
输入过压:OVPSET 处于所需的电压
电池缺失:确认 SRN 不会如下图所示脉动

电池过压:CELLS 引脚为高电平
以下是一个设计电子表格、可能有助于仔细检查您的电阻器值:
https://www.ti.com/lit/zip/sluc244
此致、
杰夫