请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22975 根据 TPS22975芯片、请设置一个负载开关电路、最大持续开关电流= 6A,输入电压:5V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据您提供的有限信息、我猜您在寻找一个基准电路? 您可以使用数据表中的示例应用:
或使用 TPS22965EVM、因为它与之相似: