This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 根据 TPS22975芯片、请设置一个负载开关电路、最大连续开关电流= 6A,输入电压:5V

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221069/according-to-the-tps22975-chip-please-set-a-load-switch-circuit-with-maximum-continuous-switch-current-6a-input-voltage-5-v

器件型号:TPS22975

根据 TPS22975芯片、请设置一个负载开关电路、最大持续开关电流= 6A,输入电压:5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您提供的有限信息、我猜您在寻找一个基准电路? 您可以使用数据表中的示例应用:

    或使用 TPS22965EVM、因为它与之相似:

    www.ti.com/.../TPS22965EVM-023