This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750-01:USB-PD-CHG-EVM、BQ25792

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220493/usb-pd-chg-evm-01-tps25750-bq25792

器件型号:USB-PD-CHG-EVM -01
主题中讨论的其他器件:BQ25792

您好

如果施加4.3V 电压、由于 TPS25750D 和 BQ25792指定的最大 I2C 线路电压为4V、因此是否存在损坏芯片的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swengwoo、

    我预计 BQ25792不会受到损坏、SDL/SCA 的绝对最大额定值为6V。  但是、TPS25750D I2C 线路的最大额定电压为4V、因此可立即损坏或降低长期可靠性。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    您是最好的工程师!