主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 EV2400
大家好、
我最近收到了定制的 BQ40Z80 PCB、但不尝试与它们通信。 昨天我能够与其中一个器件通信、并更改了引脚配置和电芯配置。 今天上午、当我尝试打开 BQStudio 应用程序时、但设备无法连接到应用程序。
应用确实会自动检测芯片并打开应用、但应用打开后、电压为65534mV、电流在-8191、0和8191之间波动。 任何刷新或扫描的尝试都会向我显示错误、"No Acknowledge by device (器件未确认)"。 我使用的是6S 配置、并使用 BQ40Z80EVM 板上的 BQStudio 和 EV2400的测试版本。 这是 BQStudio 的仪表板图像。 我使用一个夹子而不是 EVM 上的 WAKE 按钮将 Bat+短接至 Pack+、一旦断开夹子、我的电路板就会断开连接。