This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:无法将 BQStudio 与 BQ40Z80连接

Guru**** 2544760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217461/bq40z80-can-not-connect-bqstudio-with-bq40z80

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

大家好、

我最近收到了定制的 BQ40Z80 PCB、但不尝试与它们通信。 昨天我能够与其中一个器件通信、并更改了引脚配置和电芯配置。 今天上午、当我尝试打开 BQStudio 应用程序时、但设备无法连接到应用程序。

应用确实会自动检测芯片并打开应用、但应用打开后、电压为65534mV、电流在-8191、0和8191之间波动。 任何刷新或扫描的尝试都会向我显示错误、"No Acknowledge by device (器件未确认)"。 我使用的是6S 配置、并使用 BQ40Z80EVM 板上的 BQStudio 和 EV2400的测试版本。 这是 BQStudio 的仪表板图像。 我使用一个夹子而不是 EVM 上的 WAKE 按钮将 Bat+短接至 Pack+、一旦断开夹子、我的电路板就会断开连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhavil:

    TI EVM 是否可以正常工作? 如果没有、则 EV2400可能有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    是的、EVM 可以正常工作。 我确实确定了定制 PCB 不能正常工作的问题。 这是因为 BQ40Z80的引脚10和11处的热敏电阻未连接。 我创建了一些连接了热敏电阻的新电路板、并且它们正在工作

    然而、之前创建的两个板不能正常工作(由于我提出了这个问题、板)、甚至在添加热敏电阻后也无法工作。 您是否知道这里可能发生了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试将默认 srec 编程到非工作板。 您可以从正常工作的设备中读出它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sirish、您好!  

    当我尝试更新固件时、会显示以下错误"Program Srec:数据包校验和不匹配"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhavil:

    读取字0xD、如果该值大于100、请重试。 如果不能恢复、则可能更难恢复或无法恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    当我读取字0xD 时、返回的十六进制值是0000 (请参阅随附的图片)。 我也对工作 EVM 执行了相同的操作、它返回0056。 此命令的作用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhavil:

    这会以百分比的形式读取剩余容量。 最大值为100。 如果返回大于100的值、则电量监测计未编程或编程时出错。

    根据您的检查、对电量监测计进行编程。 您唯一可以做的是尝试对 srec 重复编程。 如果它成功编程一次、那么它将恢复。 另一种替代尝试方法是通过导入默认值和 Write All 来将默认值写入数据闪存。 如果操作成功、则将提高成功对 srec 编程的机会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shirish 的帮助

    我将尝试一下、并对您进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    导入默认值对我不起作用、因为我只能导入默认值。 但无法写入、因为"Write All"按钮对我而言呈灰色显示。 对 srec 进行编程不起作用、因此正如前面提到的、它只会抛出"Program srec:数据包校验和不匹配"错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhavil、在这种情况下、通信问题正在阻止恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您抽出宝贵时间参加 Shirish 培训、

    我想这个问题只是特定于电路板的、因为一些其他电路板使用类似的配置。