尊敬的团队:
我目前正在使用 TPS7A2401DBVR。
在我们的设计中、最坏的情况是、该器件将同时触发两个继电器。
-最大 在最坏的情况下、负载为215mA、脉冲长度为33ms。 然后等待下一个脉冲的时间很长、设计为最小5.5秒。
-我们对最大 结温 以及是否可以关闭 LDO 输出。
是否可以计算动态最大值。 结温? 但我们没有动态热阻@33ms 和 RDS_ON (内部 MOSFET 的漏源导通状态电阻)。
因此、如果能提示我们如何进行这种计算或支持更多数据、那将非常有用。
提前感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我目前正在使用 TPS7A2401DBVR。
在我们的设计中、最坏的情况是、该器件将同时触发两个继电器。
-最大 在最坏的情况下、负载为215mA、脉冲长度为33ms。 然后等待下一个脉冲的时间很长、设计为最小5.5秒。
-我们对最大 结温 以及是否可以关闭 LDO 输出。
是否可以计算动态最大值。 结温? 但我们没有动态热阻@33ms 和 RDS_ON (内部 MOSFET 的漏源导通状态电阻)。
因此、如果能提示我们如何进行这种计算或支持更多数据、那将非常有用。
提前感谢!
大家好、
这里是 RC 网络的结果。
33ms 215 mA 情况下的结果被预加载到结果中、但也可以根据所需的任何功率分布来更改输入
e2e.ti.com/.../5DBV_5F00_19409_5F00_TPS7A2401_5F00_RC_5F00_Network.xlsx
此致!
埃德加·阿科斯塔