This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A24:如何计算短时间内的动态热性能?

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205712/tps7a24-how-to-calculate-the-dynamic-thermal-in-short-time

器件型号:TPS7A24

尊敬的团队:

我目前正在使用 TPS7A2401DBVR。

在我们的设计中、最坏的情况是、该器件将同时触发两个继电器。

-最大 在最坏的情况下、负载为215mA、脉冲长度为33ms。 然后等待下一个脉冲的时间很长、设计为最小5.5秒。

-我们对最大 结温 以及是否可以关闭 LDO 输出。

是否可以计算动态最大值。 结温? 但我们没有动态热阻@33ms 和 RDS_ON (内部 MOSFET 的漏源导通状态电阻)。

因此、如果能提示我们如何进行这种计算或支持更多数据、那将非常有用。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我正在查看您的问题、会在2个工作日内回复您。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我已经根据您的规格提交了一个瞬态热阻的热请求。  处理队列并获得响应最多需要2周时间。  我会在获得更多信息后再回复。  感谢您的耐心等待。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的努力! 等待您的信息!

    祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    好的、谢谢、当我有其他反馈要报告时、我会告诉您。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    瞬态条件下的功率耗散是多少?  我们已准备好提供瞬态热阻、但我们需要知道要提供的脉冲功率。  如果您仍然需要这些信息、请告诉我。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的答复。 但是很抱歉我刚刚注意到了您的回复,因为我无意中将提醒静音了。 但不知道如何将其取消静音。

    是的、我一直在等待您的结果。 :-)

    最大 我们的应用中的输出电压为4.78V、所以最大 持续时间为33ms 的功耗为4.78V*0.215A=~1W。

    谢谢,提前度过一个美好的周末!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我已将此信息提供给热建模人员、我正在等待听到他们的结果。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    这里是 RC 网络的结果。  

    33ms 215 mA 情况下的结果被预加载到结果中、但也可以根据所需的任何功率分布来更改输入

    e2e.ti.com/.../5DBV_5F00_19409_5F00_TPS7A2401_5F00_RC_5F00_Network.xlsx

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar 和 Stephen:

    你是如此的专业! 我将与我的德国同事讨论这一主题。 非常感谢!!

    祝您度过美好的一天!

    金健