大家好!
我们将 LMR62014用于我们目前正在量产的产品中的一款、但是、对于新一批制造的器件、 我们正在观察到 Lmr62014中的奇怪行为、其中它会在大约100ms 的时间内在其输出端创建20V 电压、然后在12V 电压下再次返回稳压。在我们的电路中 、Lmr62014应通过5V/2A 输入产生固定的12V/ 100mA 输出、 此处的 Lmr62014用于某些 MOSFET 栅极驱动器、因此20V 输出非常危险、可能会损坏 MOSFET 和整个电路板。
下面是电路:

以下是到目前为止我执行的所有测试、但未能在三个不同样本之间获得稳定的结果:
|
R94 [千欧] |
C82 (前馈) |
死区时间(DSP 计数) |
L3 |
C78 |
输出电压 |
注释
|
|
118 |
2200 pF |
60至100 |
10 μ H |
47 μ F |
12V |
不稳定 |
|
118 |
0.1 μ F |
60至100 |
10 μ H |
47 μ F |
12V |
不稳定 |
|
100 |
2200 pF / 25V |
100 |
10 μ H |
47 μ F |
10.5 |
在2个板上稳定、但在第三个板上不稳定 |
|
100 |
6800 pF /16V |
100 |
10 μ H |
47 μ F |
10.5 |
在第三个电路板上不稳定 |
|
100 |
330 pF /16V |
100 |
10 μ H |
47 μ F |
10.5 |
不稳定 |
|
100 |
39nF/16V |
100 |
10 μ H |
47 μ F |
10.5 |
大多数情况下稳定,偶尔会有一些不稳定----稳态期间的调节工作有点吵 |
|
100 |
1nF/50V |
100 |
10 μ H |
47 μ F |
10.5 |
在第三个电路板上不稳定 |
|
100 |
220 pF |
100 |
47uH (744032470) |
47 μ F |
10.5 |
不稳定(三角形在20V 饱和并下降至10V) |
|
100 |
2200 pF |
100 |
47uH (744032470) |
47 μ F |
10.5 |
在20V 时不稳定(良好调节) |
|
100 |
2200 pF |
100 |
10 μ H |
10 μ F/75V |
10.5 |
初始不稳定性- 200ms 后稳定 |
|
100 |
330 pF |
100 |
10 μ H |
10 μ F/75V |
10.5 |
不稳定(前后至20V) |
|
100 |
0.1 μ F/25V |
100 |
10 μ H |
10 μ F/75V |
10.5 |
在所有3个电路板上均稳定( 在其中一个电路板漂浮于空气中时、会出现几次不稳定) |
|
118 |
0.1 μ F/25V |
100 |
10 μ H |
10 μ F/75V |
10.5 |
不稳定 |
|
100 |
0.047 μ F/25V |
100 |
10 μ H |
10 μ F/75V |
10.5 |
在存在0.1uF 问题的电路板上保持稳定、在第二个电路板上保持稳定、在第三个电路板上不稳定 |
|
100 |
0.022 μ F/25V |
100 |
10 μ H |
10 μ F/75V |
10.5 |
稳定在第一块板上,稳定在第二块板上,不稳定在第三块板上 |
|
100 |
6800 pF / 25V |
100 |
10 μ H |
10 μ F/75V |
10.5 |
不稳定 |
不稳定升压会发生以下情况:

稳定电路板的情况:

当然、问题在于、该问题几乎仅在三个电路板中的一个电路板中随机发生、具体取决于 C82的值、 但到目前为止、我找不到任何合适的值、另外一个问题是电路板不稳定、当我更改电路板的物理位置(在空气中浮动或触摸表面)时、电路板可能变得不稳定、这可能会表现出寄生效应的一些影响、 但对我来说、这很奇怪、根据上表、C82的灵敏度并不太高(在皮法差范围内)。
我期待您对此提出意见。
约翰