This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:极低的 TS 电压(不允许充电)

Guru**** 2506405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220424/bq24075-very-low-ts-voltage-no-charging-permitted

器件型号:BQ24075

大家好!!

我有一个类似的问题,经验 在下一个 岗位

请查看已实施的蓄电池充电器电路附件:

目前、我们已经决定 在初始测试中将 TEMP_BAT 信号(应为10k NTC 热敏电阻)连接到10k 固定值电阻器。 但是、经过几次检查、我们观察到 TS 电压始终很低(低于 Vhot 限制)、因此电池永远不会充电。

在阅读了与这个主题相关的其他文章后,我没有找到一个明确的答案。

是否对应应用的硬件进行了任何修改? 或者、特定批次的 BQ24075 IC 是否存在任何问题?

此致

久米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaume:

    TS 引脚上很可能只有0V? 您是否能够尝试在10k 电阻器上施加0.7V 的电压? 您是否还可以确认您拥有 BQ24075而不是 BQ24075 T  进行编程?

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    是的、该引脚始终为0V。 再次检查 P/N 后、我们发现我们安装了 BQ24075 t  所以、现在一切都很清楚、

    感谢您的支持

    此致

    久米