请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24075 大家好!!
我有一个类似的问题,经验 在下一个 岗位。
请查看已实施的蓄电池充电器电路附件:
目前、我们已经决定 在初始测试中将 TEMP_BAT 信号(应为10k NTC 热敏电阻)连接到10k 固定值电阻器。 但是、经过几次检查、我们观察到 TS 电压始终很低(低于 Vhot 限制)、因此电池永远不会充电。
在阅读了与这个主题相关的其他文章后,我没有找到一个明确的答案。
是否对应应用的硬件进行了任何修改? 或者、特定批次的 BQ24075 IC 是否存在任何问题?
此致
久米