This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:电池3值始终为22mV、电池4未正确读取

Guru**** 2766435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214595/bq76930-cell-3-value-always-22mv-and-cell-4-not-read-correctly

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ78350

各位团队、您好!

我将 BQ76930用于8节电池、即使我使用万用表测量电池电压低于3V、电池3的读数值始终为22mV、电池4的电压始终为3V 左右。

你对我的案例有什么建议吗?

R1和 R3 - 0欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marsandhy:

    是否仍连接了 Q7 MOSFET? 如果要短接电池、则不应放置此缓冲区。 此外、您可能需要将 R30\R32替换为0欧姆电阻器。 C7也应移除。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luiz:

    我已经删除了图片中的某些组件、但结果仍然相同

    电芯3之后的测量顺序似乎不正确、

    电芯5的值应为 Cell 4、电芯6的值应为 Cell 5、但缺少电芯8的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mrsandhy:

    乍一看、您的连接似乎是正确的。 您能解释一下测量的顺序吗? 电池4短接、因此它将始终测量较低的电压。 您如何连接电池?  

    是否使用电压表直接在输入引脚/电容器上测量?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luiz:

    我测量输入连接器上的电压、但还要检查输入引脚电容器上的电压值是否相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marsandhy:

    R2和 R4是否组装? 这些不应安装。

    很难看出电源引脚上是否有滤波器元件。 请参考上面的图片以了解关键组件连接方式。 此外、 此视频、介绍了如何使用 BQ769x0系列器件创建您自己的原理图。



    注: 请忽略 VC10b 及更高版本的电芯连接、因为 BQ76930仅支持最多10S。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    R2和 R4未组装、

    我只是遵循 TI 提供的这份原理图参考、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marsandhy:

    D11和 D12使用哪种二极管?  这些应该是传统的二极管。

    2-将所有10节电池连接在一起会怎样? 您仍然会看到相同的问题吗?

    3-您看过我之前的回复中附加的视频吗? BAT 和 VC5x 引脚需要滤波器元件。  

    BQ76930是否报告了任何故障情况?  

    以下是读取单元4值时的常见问题:

    • 电芯的高阻抗、尤其是在组边界处(因为电芯4与电芯的连接包括 VC5、VC5B 和 VC5X 电源引脚)
    • 使用肖特基型二极管  
    • 电路中出现意外短路或开路
    • 元件值错误(确保所有输入引脚都具有 建议的 RC 滤波器值)

    您还可以参考下图、了解 具有外部 FET 的典型7S bq76930配置。 注:  了解实际器件值非常重要。
    这也可以在中找到 SLUA810


    希望以上图片能帮助您找到问题所在。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    D11和 D12使用哪种二极管?  这些应该是传统的二极管。

       -->我使用1N4148,也试用过1N4004二极管,结果仍然相同

    2-将所有10节电池连接在一起会怎样? 您仍然会看到相同的问题吗?

       --> 10节电池配置运行良好,所有功能也运行(平衡,充电,放电等)

    3-您看过我之前的回复中附加的视频吗? BAT 和 VC5x 引脚需要滤波器元件。  

       -->是的,我看到了它,但我只是遵循这个原理图,我 已经检查了 VC5X 滤波器,并且已经有(我的原理图上的 C5和 C11)

    所有元件滤波器值均已遵循上述原理图、在上方原理图中、电容使用0.22uF

    在视频中、将电容滤波器值从0.1更改为10uF

    BQ76930是否报告了任何故障情况?  

      --> UV_TRIP

    此致、

    马桑德希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Marsandhy:

    10节电池配置运行良好,所有功能也可以正常工作(平衡、充电、放电等)
    [/报价]

    如果10节电池配置按预期工作、那么从10S 到8S 时一定不能直接连接某些器件。  

    为了确保短路的外部 FET 电路不会导致此问题、请测量 A-B 和 C-D 上的电压



    此致、
    何塞·库索

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    AB 上的电压为3.282V、CD 上的电压为3.282V

    VAB

    VCD

    此致、

    马桑德希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marsandhy:

    万用表读数看起来正确。

    您如何读取电池电压? 您是否使用配套监测计 BQ78350、还是使用 MCU?

    使用 MCU:
    如果在两个单独的事务中读取电池电压的高字节和低字节、则可能发生读取电压问题。 您是否要进行两次 I2C 读取来读取每个字节? 对这两个字节进行块读取可以同时读取、从而解决这个问题。

    如果将 BQ78350用作微控制器、请确保选择不使用哪些电池。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    您如何读取电池电压? 您是否使用配套监测计 BQ78350、还是使用 MCU?

    -->我正在使用 MCU

    您是否要进行两次 I2C 读取来读取每个字节? 对这两个字节进行块读取可以同时读取、从而解决这个问题。

    -->我读取每个单元的值(2字节)并循环它,并已尝试也读取作为单元总数的块(8单元),结果是相同的

    -->这是一些代码

    此致、

    马桑德希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Marsandhy:

    您在 I2C 上读取的电压是否与您使用万用表测量的电压匹配?  

    请您向我刷新您遇到的当前问题吗? 在该线程的标题中 、Cell 3的读数较低、而 Cell 4的读数不正确、这仍然会发生吗? 您如何对此进行确认?

    您希望读数为多少? 您能否详细说明您遇到了什么问题?  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    很抱歉我迟到了回复,只是开始工作后漫长的假期。

    顺便说一下、我收到了 TI 提供的新 IC 样本、我更改了 IC、结果可以读取所有电池值、因此为了进行测量、关闭了外壳。

    更换 IC 后

    现在、我们先检查所有函数、如果所有函数都正常工作、我将关闭此案例

    此致、

    马桑德希