Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350
主题中讨论的其他器件: BQ78350
各位团队、您好!
我将 BQ76930用于8节电池、即使我使用万用表测量电池电压低于3V、电池3的读数值始终为22mV、电池4的电压始终为3V 左右。
你对我的案例有什么建议吗?
R1和 R3 - 0欧姆

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Marsandhy:
D11和 D12使用哪种二极管? 这些应该是传统的二极管。
2-将所有10节电池连接在一起会怎样? 您仍然会看到相同的问题吗?
3-您看过我之前的回复中附加的视频吗? BAT 和 VC5x 引脚需要滤波器元件。
BQ76930是否报告了任何故障情况?
以下是读取单元4值时的常见问题:
您还可以参考下图、了解 具有外部 FET 的典型7S bq76930配置。 注: 了解实际器件值非常重要。
这也可以在中找到 SLUA810
希望以上图片能帮助您找到问题所在。
此致、
何塞·库索
您好、Jose、
D11和 D12使用哪种二极管? 这些应该是传统的二极管。
-->我使用1N4148,也试用过1N4004二极管,结果仍然相同
2-将所有10节电池连接在一起会怎样? 您仍然会看到相同的问题吗?
--> 10节电池配置运行良好,所有功能也运行(平衡,充电,放电等)
3-您看过我之前的回复中附加的视频吗? BAT 和 VC5x 引脚需要滤波器元件。
-->是的,我看到了它,但我只是遵循这个原理图,我 已经检查了 VC5X 滤波器,并且已经有(我的原理图上的 C5和 C11)

所有元件滤波器值均已遵循上述原理图、在上方原理图中、电容使用0.22uF
在视频中、将电容滤波器值从0.1更改为10uF
BQ76930是否报告了任何故障情况?
--> UV_TRIP
此致、
马桑德希
尊敬的 Marsandhy:
10节电池配置运行良好,所有功能也可以正常工作(平衡、充电、放电等)
[/报价]如果10节电池配置按预期工作、那么从10S 到8S 时一定不能直接连接某些器件。
为了确保短路的外部 FET 电路不会导致此问题、请测量 A-B 和 C-D 上的电压
此致、
何塞·库索
尊敬的 Marsandhy:
万用表读数看起来正确。
您如何读取电池电压? 您是否使用配套监测计 BQ78350、还是使用 MCU?
使用 MCU:
如果在两个单独的事务中读取电池电压的高字节和低字节、则可能发生读取电压问题。 您是否要进行两次 I2C 读取来读取每个字节? 对这两个字节进行块读取可以同时读取、从而解决这个问题。
如果将 BQ78350用作微控制器、请确保选择不使用哪些电池。
此致、
何塞·库索