您好,TI 专家
我们的产品需要您的技术支持:降压电源优化器。
1.原理图审阅。
2. UCC27282损坏问题@ 98%占空比、120k Fsw、16A 负载。
我可以带你的电子邮件吗? 我可以发送原理图进行审阅。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Terry、
我给你发送一个朋友的请求,让我知道,如果你收到通知。 我单击了您的姓名、选项可供连接、我假设您的观点是相似的。
您显示的段落是关于如何保护 IC 引脚的一般指导。 如果可能存在过大的负电压、则2欧姆电阻作为基准、从而为 HS 引脚增加一些保护。 下面示例说明了在 HS 引脚上放置电阻器的位置、之后连接到 HB 电容器以及 MOSFET 共源极和漏极。
对于齐纳二极管、这是指在 VDD 和接地、或者 HB 和 HS 或者 LI/HI 和接地(VSS)上添加齐纳二极管、如果您预计会超过这些引脚上的器件电压额定值。
此致、