Other Parts Discussed in Thread: TPS53353, TPS53832A
主题中讨论的其他器件: TPS53832A
您好、我的朋友: 
在研究 JEDEC DDR5 PIMIC 规范时、我发现 DDR5 UDIMM/SODIM 的大容量输入(VIN 批量、5V)受 如下限制:
1) 1)大容量输入斜升= 0.1 ~ 3.0V/ms
2) 2) 大容量输入斜降= 0.5 ~ 1.0V/ms
我还对 TI TPS53353的数据表进行了调查、该数据表是在 Intel Raptor Lake-S 平台(RPV)中设计的。 我的问题是:
1) 1)剂量 TPS53353的软启动机制 实现了 "5Vout 斜坡上升= 0.1 ~ 3.0V/MS?"
2) 2) TPS53353是否具有实现 "5V 输出电压斜降= 0.5 ~ 1.0V/ms"的任何属性? TPS53353数据表的哪一页显示了该功能?
我强调、 TPS53353采用母板设计、可为 UDIMM 或 SO-DIMM 的大容量输入电压提供5V 的电压。
非常感谢!
SEN