This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:JEDEC DDR5

Guru**** 2632725 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53353, TPS53832A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219013/tps53353-jedec-ddr5

器件型号:TPS53353
主题中讨论的其他器件: TPS53832A

您好、我的朋友:

在研究 JEDEC DDR5 PIMIC 规范时、我发现 DDR5 UDIMM/SODIM 的大容量输入(VIN 批量、5V)受 如下限制:

1) 1)大容量输入斜升= 0.1 ~ 3.0V/ms

2) 2) 大容量输入斜降= 0.5 ~ 1.0V/ms

 

我还对 TI TPS53353的数据表进行了调查、该数据表是在 Intel Raptor Lake-S 平台(RPV)中设计的。 我的问题是:

1) 1)剂量 TPS53353的软启动机制 实现了 "5Vout 斜坡上升= 0.1 ~ 3.0V/MS?"

2) 2)  TPS53353是否具有实现 "5V 输出电压斜降= 0.5 ~ 1.0V/ms"的任何属性?  TPS53353数据表的哪一页显示了该功能?

 

我强调、 TPS53353采用母板设计、可为 UDIMM 或 SO-DIMM 的大容量输入电压提供5V 的电压。

非常感谢!

SEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hey sen:

    TPS53353在设计时未考虑 DDR5规格。 TI 提供符合 JEDEC 标准的 TPS53832A、并且在构建时就充分考虑了 DDR5。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caleb:

    我发现  TPS53832A 是在 DIMM 上设计的。

    在我之前的邮件中、我提到 TPS53353是在英特尔 RPL S 参考板上设计的、即"主板"。 我没有说在 DIMM 上使用了 TPS53353。

    Intel 采用  TPS53353转换主板上的5V 电压、从而为 DDR5 DIMM 的 VIN 大容量引脚供电。 但是、JEDEC 定义了一些供 MB 设计人员遵循的标准、这在我之前的邮件中讨论过。

    我的问题是关断阶段。

    谢谢!

    SEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hey sen:

    我了解。 假定使用了正确的软启动时间、启动阶段应允许器件达到 JEDEC 规格。 例如、Vout 为5V 时的0.7ms 软启动时间将为7.14V/ms 的斜升。 2.8ms 软启动的斜升为1.78V/ms。  

    斜降可在 图6-15中看到。 看起来也符合规范。 这将取决于负载、这就是它未表征的原因。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caleb:

    即使我已经查看了图6-15、但在我"嵌入"到  TPS53353方框图后:

    我是否可以说 TPS53353内部仍然存在在关断时对 Vout 进行放电的"没有"机制?

    谢谢!

    SEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hey sen:

    没有具体的机制。 该器件会关闭高侧和低侧 MOSFET。

    谢谢。
    卡勒布