This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23731EVM-095:Q2、T2、Q10、L4器件选择指南

Guru**** 2509475 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17577Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216428/tps23731evm-095-device-selection-guide-for-q2-t2-q10-l4

器件型号:TPS23731EVM-095
主题中讨论的其他器件:CSD17577Q3A

大家好、  

我的客户想要了解如何设计 Q2 (FET, FDMS86252), T2 (变压器, LDT1038-50R), Q10 (FET, CSD17577Q3A)和 L4 (电感器、150nH)供电。  

客户已经查看了 TPS253731 DS、但没有找到这些计算结果。 请支持该功能。  

顺祝商祺,纽约

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    通常、我将使用功率级设计器工具(https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER)。

    将变压器信息(PRI:SEC = 6:1、L = 65uH)放入参数中:

    1.检查变压器峰值电流。 确保变压器饱和电流高于峰值电流的~120%。

    2.在初级侧 FET 的示例中检查 FET 的均方根电流和峰值 Vds (off)。

    -对于额定电流,所选 FET 通常具有大于 RMS 值的2倍。 过低的导通电阻有时会导致高 Coss 和开关损耗。 开关损耗和条件损耗之间存在折衷。  

    -对于额定电压,初级 FET 通常为150V。次级 FET 需要考虑漏电感和杂散电感引起的过冲。 Voff、sec = Vout + Vin/N + Vovershoot。 您可以假设上冲是开始选择 FET 时其它部件之和的~1/3到1/2。 然后、您可以在稍后调整缓冲器电路、以调整过冲电压。

    3. L4是滤波器电感器。 确保其电流额定值高于 rms 值、且其饱和电流高于峰值。 通常会增加30-50%的裕度。  

    还可以在用户指南(https://www.ti.com/lit/ug/slvubb4b/slvubb4b.pdf)中找到滤波器值计算方法

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    由于我们有一段相对较长的时间没有收到您的响应、我现在将关闭此主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新的主题帖。

    此致、

    帝昂