This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:现有的遵循802.3的 MCU 是否会对该器件或 TPS23730造成任何干扰?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215744/tps2373-will-having-an-existing-mcu-with-802-3-cause-any-interference-to-this-part-or-tps23730

器件型号:TPS2373

我不相信它会,但寻找第二个意见。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    我可以知道您的电路结构以及有关干扰的更多信息吗?

    大多数情况下、MCU 位于负载侧。 通常会有一个专用的直流/直流启动延迟时间(>80ms)、以确保负载/MCU 在 PD 的浪涌时间(~80ms)内不会消耗过多电流。 如果启动时有干扰,您可以检查启动顺序和延迟时间。

    浪涌后、PD 主要是一个回路热插拔、具有电流限制(两个 PD 的电流限制大于1A)和一个 PWM 控制器(TPS2373没有 IC CTL、如果 TPS23730有)、 如果 MCU 不直接控制 PWM CTL 的占空比控制、则 MCU 推导的可能性较小。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    由于我们有一段相对较长的时间没有收到您的响应、我现在将关闭此主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新的主题帖。

    此致、

    帝昂