This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754-1:TPS23754的输出波形异常

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211287/tps23754-1-the-output-waveform-abnormal-for-tps23754

器件型号:TPS23754-1
主题中讨论的其他器件:TPS23754

您好!

对于 PoE 设计、我们使用 TPS23754、对于 VCC 到 VSS 为51VDC、对于 VSS 到系统 GND 为16VDC、我们将负载设置为12V/2.1A;

现在、我们测试输出电压波形、当我们打开负载开关时存在大约5-7VDC 的压降、经过快速时间后、输出电压正常。

请查看下面的原理图并提供有关如何改进设计的评论、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang、

    感谢您联系我们。

    "并且 VSS 到系统 GND 是16VDC":我认为 RTN - VSS 16V 可能会触发热插拔过流保护。 您是指 VCC - RTN 电压吗?  

    "当我们打开负载开关时、存在大约5-7VDC 压降":您是否意味着 Vout 从12V 下降到5~7V、然后 Vout 在短暂时间后恢复到12V?  您是否 在像 EC4这样的 Vout 电容的+和-端子上测量了 Vout 电压?

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在 EC4之后有一个大电容器、那么当您开启该环路时、EC4中存储的能量将为该下游电容充电。 则可以正常看到 EC4压降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    谢谢、我将在 EC4之后检查电容器;

    BTW、D23 (BAV99)和 U8 (CJ431)温度非常高。当我们将输出电压/电流设置为12V/2.1A 时、在满载20分钟后、温度将为100℃、因此请协助检查此设计是否有任何错误? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang、

    U8是热的这一点有点奇怪。 您的设计中的电流不受限制。 您可以考虑将 R39增加至1k、以查看是否可以降低温升。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang、

    由于我们有一段相对较长的时间没有收到您的响应、我现在将关闭此主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新的主题帖。

    此致、

    帝昂