主题中讨论的其他器件:TPS23754
您好!
对于 PoE 设计、我们使用 TPS23754、对于 VCC 到 VSS 为51VDC、对于 VSS 到系统 GND 为16VDC、我们将负载设置为12V/2.1A;
现在、我们测试输出电压波形、当我们打开负载开关时存在大约5-7VDC 的压降、经过快速时间后、输出电压正常。
请查看下面的原理图并提供有关如何改进设计的评论、谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对于 PoE 设计、我们使用 TPS23754、对于 VCC 到 VSS 为51VDC、对于 VSS 到系统 GND 为16VDC、我们将负载设置为12V/2.1A;
现在、我们测试输出电压波形、当我们打开负载开关时存在大约5-7VDC 的压降、经过快速时间后、输出电压正常。
请查看下面的原理图并提供有关如何改进设计的评论、谢谢。

您好、Liang、
感谢您联系我们。
"并且 VSS 到系统 GND 是16VDC":我认为 RTN - VSS 16V 可能会触发热插拔过流保护。 您是指 VCC - RTN 电压吗?
"当我们打开负载开关时、存在大约5-7VDC 压降":您是否意味着 Vout 从12V 下降到5~7V、然后 Vout 在短暂时间后恢复到12V? 您是否 在像 EC4这样的 Vout 电容的+和-端子上测量了 Vout 电压?
此致、
帝昂