主题中讨论的其他器件: TPS65987D
大家好、我打算以这种方式使用 TPS25750S、具体情况如下:

基本上、 这个想法是电路板由以下电源供电:
- 外部 USB C 插座
- PoE 解决方案
- 内部 USB A 插座
按列出的优先级顺序排列。 此外、当电源未插入 USB C 插座时、可插入由电路板供电的器件。
TPS25750S GPIO 引脚将连接到其他 电源的使能引脚、以便在 启用 TPS25750S PPHV 电源路径时将其停用。
这是不是可以接受的实施方法?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我打算以这种方式使用 TPS25750S、具体情况如下:

基本上、 这个想法是电路板由以下电源供电:
按列出的优先级顺序排列。 此外、当电源未插入 USB C 插座时、可插入由电路板供电的器件。
TPS25750S GPIO 引脚将连接到其他 电源的使能引脚、以便在 启用 TPS25750S PPHV 电源路径时将其停用。
这是不是可以接受的实施方法?
TPS25750S 上的 PPHV 电源路径未集成、而 PPHV 集成在 TPS25750D 中。 如果您使用 TPS25750S 进行设计、则需要一个外部 NMOS 来切换 PPHV。 TPS25750数据表提供了示例原理图和器件。
由于您仅使用 PPHV 进行受电、因此您可以使用 AttachedAsSink GPIO 事件、或者您可以直接读取0x26 POWER_PATH_STATUS 寄存器。
根据您的方框图、我认为您的实施没有问题。
此致、
C·吉莱特