This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750S 连接

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211748/tps25750-tps25750s-connection

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TPS65987D

大家好、我打算以这种方式使用 TPS25750S、具体情况如下:

基本上、 这个想法是电路板由以下电源供电:

  1. 外部 USB C 插座
  2. PoE 解决方案
  3. 内部 USB A 插座

按列出的优先级顺序排列。 此外、当电源未插入 USB C 插座时、可插入由电路板供电的器件。

TPS25750S GPIO 引脚将连接到其他 电源的使能引脚、以便在 启用 TPS25750S PPHV 电源路径时将其停用。

 这是不是可以接受的实施方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Aria、

    我将审查您的实施情况、并在3月4日的 EOB 前提供反馈。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25750S 上的 PPHV 电源路径未集成、而 PPHV 集成在 TPS25750D 中。 如果您使用 TPS25750S 进行设计、则需要一个外部 NMOS 来切换 PPHV。 TPS25750数据表提供了示例原理图和器件。

    由于您仅使用 PPHV 进行受电、因此您可以使用 AttachedAsSink GPIO 事件、或者您可以直接读取0x26 POWER_PATH_STATUS 寄存器。

    根据您的方框图、我认为您的实施没有问题。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、但我决定改用 TPS65987D、因为它允许与 DP/HDMI 多路复用器集成、我将使用该多路复用器来切换 HDMI 信号。  我现在要提出一个单独的问题。