This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01:如果最小 PWM 过长、则跳过脉冲?

Guru**** 2502215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS64203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216685/tps62a01-skip-pulses-if-the-smallest-pwm-is-too-long

器件型号:TPS62A01
主题中讨论的其他器件:TPS64203

您好、专家!

你好。  Dietmar (客户)启动此主题、提出 放置在 TPS64203中的 TPS62Ax 应用的技术问题。

我们将 TPS64203用于宽范围直流/直流转换器。 VIN = 15V ... 150V、将更改为您的新类型 TPS62A0x。

这部分的一个很大的优势是,他可以调节开关频率,也跳过脉冲在轻载.

新器件 TPS62Ax 可在省电模式和强制 PWM 模式下运行。

问题:
如果最小 PWM 过长、具有强制 PWM 模式的版本是否会跳跃脉冲?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    感谢您使用 E2E、

    在 FPWM 版本中、无论负载电流如何、该器件都以固定的开关频率运行。 我建议使用 PSM 版本以在较轻负载时实现更高效率、在此版本中、器件开关频率与 TPS64203等负载电流相关而变化。

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    如果您没有其他问题、请通过单击  已解决

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Moheddin。

    此致、
    阿奇·A·阿奇